Forum

Browse topics, discover Works With Legrand community!

centrale f521 e attuatori 522 non rispettano l’ordine di stacco

dispongo di centrale controllo carichi f521 e di 4 attuatori f 522, gli attuatori hanno tutti il toroide installato. ora sono configurati con i configuratori  con indirizzo da 1 a 4 e come pf ho messo il configuratore 1 su tutti i dispositivi.

il fatto e che non riesco a fargli rispettare l’esatto ordine di stacco ovvero l’ordine lo eseguono ma va semore a staccare un elettrodomestico in piu del dovuto e quel elettrodomestico non e in uso.

mi spiego meglio, premetto che il mio contatore e un 6kw, come primo stacco ho una pompa di calore da 5,5kw ,come secondo la lavasciuga e poi ci sono al terzo posto il microonde e al quarto un forno.

se sto usando il forno che magari sta consumando sui 4kw e mi si accende il compressore della pompa che magari pian piano va a supere i 2/3 kw lui stacca si la pompa subito ma tipo va a staccare anche il micro o la lavasciuga anche se sono ferme. in teoria non dovrebbe farlo perche’ il toroide non dovrebbe vedere un consumo quindi l’ f522 non dovrebbe staccare.

qualcuno ha avuto esperienze del genere? qualcuno mi saprebbe spiegare esattamente come tarare in caso il fattore potenza con my home suite?

ciao,

pensi sia meglio se scrivi in inglese qui.

Comunque se cerchi su facebook trovi il gruppo italiano di myhome dove penso qualcuno ti possa dare una mano.

ciao

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.